如果您希望对现有系统进行改造,以应用新的技术,从而提高生产力,并降低维护成本,霍尼韦尔的Experion PKS系统将是您最好的选择。
Experion PKS —— 优化生产过程, 更充分利用资源 Experion PKS是新一代过程自动化系统,使人员与过程,生产经营与资产管理融合在一 起,帮助过程生产厂家提高生产力。 它是唯一关注您的员工的自动化系统,能使他们掌握的知识发挥最大的作用。通过集成遍布全厂的各类数据,充分利用您的人力和资源。 该系统还致力于更好的关注您的资产,优化您的过程,调动您的员工,提高您的经营能力。
升级到Experion PKS ——无需另起炉灶: 秉持霍尼韦尔一贯的保护用户原有投资的理念,通过EST/ESVT升级包,TDC3000或TPS系统就可以很方便的升级到Experion PKS,从而满足客户使用最新的技术以提高生产力,并降低维护费用的要求。
ESVT- Experion Server TPS通过在Experion服务器上安装LCNP4卡并配合相应软件后,该服务器就可实现 Experion对TPS的完整、无缝的集成。因其同时连接PKS与TPS系统,此服务器被称为Experion Server TPS,简称ESVT。 由此,所有的TPS数据、报警、事件被集成到Experion系统,TPS系统就象是Experion系统的扩充。
EST – Experion Station TPS在Experion的Console Station上安装 LCNP4 卡并配合相应软件后,该操作站就可以不经过ESVT直接访问Experion和TPS的数据、报警和事件。
TPS升级到Experion系统的优势
根据需要,Experion 提供了许多不同的硬件和软件集成方案。上图是一个综合性的结构示意图,该系统结构具有极强的可伸缩性,图中的许多节点是可以根据不同的需求而增减的。
更多信息:http://hpsregional.honeywell.com/Cultures/en-US/Services/SystemMigration/TPSTDC3000/Default.htm