造成的后果就是使得系统的潜在问题没有发现,被带到下一个生产运行周期。这些隐患一旦爆发,势必对生产过程造成威胁,同时在线故障处理也风险极高,困难较大。
霍尼韦尔系统停车维护解决方案:
对系统停运的具体情况进行分析,即使对于部分停车的系统也可以提供针对性的系统维护方案
点检服务包可以进行模拟信号IO通道的精度校验以及开关信号的状态确认,使用霍尼韦尔专用的点检服务工具进行此项操作。可以大幅提高操作效率以及避免人工操作的人为失误。
霍尼韦尔专业的点检服务包能够全面启动系统的自诊断功能,对系统网络通讯,节点的运行状态,运行负载,系统冗余功能进行测试(服务器, 控制器,I/O 卡,电源及通信网)。对目前系统的软件及硬件错误进行列表,便于分析处理。 测试报告可以提供最有价值的系统信息,便于备档,查看。
提供标准的系统检查程序,并依此对系统进行详细的检查、评估、清洁,并提供改进建议报告。特殊板卡可以进行防腐处理。如发现明显缺陷的板卡建议更换。
对系统的消耗及易耗品状况进行检查。包括电池,过滤网,保险丝,硬/软盘及显示器,机柜风扇等。
帮助客户制定以下策略
使用专用仪器和仪表对系统的供电和接地进行彻底检查。提供检查评估的报告,并提供整改建议。
系统运行环境和状况分析 ,包括环境温湿度、腐蚀气体分析、灰尘、电磁干扰、振动等。
提供装置开车保驾服务