首页工业解决方案高技术解决方案解决方案产品服务联系我们新闻事件关于我们
新闻室有奖征文用户期刊大事件用户会
<< Back

Press Release

霍尼韦尔Experion R400荣获2011年度控制工程‘工程师选择奖’

过程知识系统(Experion PKS)推出的最新增强版Experion R400有助于良好的控制投资成本,最高可为用户减少50%的开销。

中国,北京,20112月28- 霍尼韦尔(NYSE:HON)今日宣布其Experion®过程知识系统(PKSR400的控制和自动化平台荣获控制工程2011年度评选过程控制系统组别的工程师选择奖。该奖项由编辑团队和在线订阅用户共同审核评选出来,旨在对制造业内最新最好的控制仪器仪表和自动化产品进行表彰。霍尼韦尔公司将于20113月20日在芝加哥举行的制造/自动化峰会上接受该奖项。

Experion系统解决方案紧密集成工厂子系统 - 包括过程控制,安全仪表系统,安防及先进控制系统。自20106月发布Experion R400增强功能以来,它帮助过程制造商们在面对日新月异的技术下更有效的对他们的自动化和控制系统进行成本控制管理。通过一系列的特征如:延长支持时间、灵活直观的流程升级路径、虚拟化应用以及简易的安装和升级,使得工业用户能够集中精力充分利用开放性系统的优势以获取商业利益,而非为系统本身耗时费力。

霍尼韦尔过程控制部全球解决方案总监何思豪先生(Scott Hillman)表示:“过程制造商们往往都会觉得他们一直在追寻着最新的科技。而Experion R400则是一款真正可以经得起测试并能适应未来发展的模块化Experion 过程知识系统(PKS)。它能更好地为消费者的投资提供保障,这也意味着无论是任何的系统,Experion R400都会为其用户将成本控制到最低。”

Experion R400另一个特色就是集成涡轮控制系统解决方案,允许电力用户在锅炉和涡轮机之间实现紧密集成。该解决方案有助于最大限度地提高需求波动,同时降低燃料消耗和生产成本以提升能源效率。Experion R400同样提供对DCSSCADA,安全功能以及无线,自动化终端和其他应用程序的集成平台。

Log In
Search

  Advanced Search