首页工业解决方案高技术解决方案解决方案产品服务联系我们新闻事件关于我们
新闻室有奖征文用户期刊大事件用户会
<< Back

Press Release

霍尼韦尔推出最新集成添加剂和调和控制器

Fusion4单流控制器大大提高了添加剂的注入和调和控制准确性,减少时间和成本

中国,北京,20101月17 - 霍尼韦尔(NYSE:HON)今日推出了一款名为Fusion4的单流控制器(SSC),是专门针对石油、石化、炼油、储运和配送领域的公司设计研发的。该解决方案是首个符合欧盟计量器具指令(MID)的集成添加剂和调和控制器。它独特的调和算法可以帮助企业达到最高精确度的配比,从而减少了不合格调和物和不必要的浪费。

霍尼韦尔现场解决方案副总裁兼总经理亨利·陶斯(Henri Tausch先生谈到:“现在的燃料销售企业越来越重视石化产品的精度系统。一个智能的控制器可以为石油石化工业带来更多的收益。它既可以提高精确性,还能更快更容易的进行组态和维护。”

Fusion4 SSC)控制器有助于提高配比精确度,相对于手动校对,它可以减少高达25%的校对时间。一个校准向导可以自动捕捉每一个设备,包括时间标识,校准量,仪表序列号等。在一个简单的仪表板上就可以显示出完整的设备硬件诊断,这就能为企业减少25%的故障排查时间。

亨利·陶斯(Henri Tausch)先生还表示:“过去之所以需要操作员手动配置和控制主要是有破译代码和程序上的问题。现在的Fusion4基于菜单屏幕摆脱了这些的限制,进而帮助用户们大大减少了配置时间,从原来的数小时减少到现在的几秒钟即可完成。此外,独特的便携式设备与Fusion4SSC)链接就使得双向数据通信更容易,能快速、安全地传送交易数据,配置文件和校准记录”

Fusion4也可以更便捷的在现场升级固件 这将会比拆解设备再升级固件快速和安全。为了能进一步在全球范围内简化组态,全彩色屏幕可以显示包括中文,日语在内的多种语言。该解决方案也可以兼容霍尼韦尔恩拉夫Enraf目前所有的添加剂和混合系统。

了解更多有关Fusion4SSC)的详细内容,请登录访问www.honeywellenraf.com.

Log In
Search

  Advanced Search