获奖论文还将被推荐到专业期刊、行业网站以及霍尼韦尔用户期刊上发表。现公布获奖名单如下(排名不分先后):
一等奖1名
作者:中国神华煤制油化工有限公司 曹辉文章题目:霍尼韦尔的DCS、SIS、CCTV系统在神华包头煤制烯烃项目中的应用 [点击查看]专家评语:该项目包括有4套大型主生产装置和2套大型空分及热电站共6套集中在一个联合控制室的设计,在系统配置方面,由霍尼韦尔实现MAC承包新的一体化形式并提供了Experion型PKS系统和仪表安全系统SIS以及综合视频CCTV设施。无论从设计思路和全系统配置方案以及数据网络安全性来看,应属国内设计先进创举。
二等奖3名
作者:云南天安化工有限公司 陈俊文章题目:煤气化冷激气压缩机控制方案改进及实施 [点击查看]专家评语:针对工艺专利技术并结合实际,充分利用霍尼韦尔的TPS系统的DCS 和ESP的组态灵活和功能强大优点,很好的改进了激冷离心压缩机操作中存在的不安全因素,总结出四项操作准则中的防喘振阀必须“慢关快开”和15%裕度的防喘振操作曲线,协调变频器调速,使装置运行更安全并创造了节电近5万度/年的良好效益。
作者:洛阳石油化工工程公司广州分公司 林步佳文章题目:TPS系统在气体分馏装置的应用 [点击查看]专家评语:本文介绍了霍尼韦尔TPS系统在湛江东兴石油企业30万吨/年气分装置上的应用。本文从设计的角度论述了TPS系统的配置,控制方案的设计和复杂回路的组态方法。本文论述清晰,层次分明,文笔流畅,是篇优秀论文,被评为二等奖。
作者:中国石化海南炼油化工有限公司 王聪文章题目:海南炼化柴油在线优化调和可行性分析 [点击查看]专家评语:本文介绍了霍尼韦尔的油品调合优化软件在海南炼化厂的应用。着重介绍了柴油调合的控制模型、汽油调合的方案选择及对汽油调合系统的改善方案,论述了油品调合所取得的经济效益。
三等奖5名
作者:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 佟彤文章题目:Honeywell Experion PKS 在造纸行业的应用 [点击查看]专家评语:本文作者通过Exprion PKS在该厂的应用全面介绍了Exprion PKS系统构成、系统硬件组成、系统软件及Exprion PKS系统在15#纸机生产线的应用情况;并对Exprion PKS系统进行总结和归纳:单一模块化硬件及软件结构、便于硬件的安装维护和软件的组态,能在同一个操作站开放不同窗口监视现场操作,适于组网构建包含操作层、监控层、决策层等多层生产监控体系。方便的与多层系统如西门子PLC 、ABB通讯,可以实现某领域更专业的控制解决方案,保证了生产工艺更加完善、安全的进行。该系统自带的完善的诊断、组态等工具,完全满足了系统的日常维护和项目扩建进行的组态。为制浆造纸行业提供了Exprion PKS系统全套自动化控制解决方案及宝贵的应用经验,具有普遍推广性和可借鉴性。
作者:山东亚太森博浆纸有限责任公司 刘磊文章题目:霍尼韦尔Experion C300 和HC900混合控制器在制浆行业中的一体化应用 [点击查看]专家评语:本文作者介绍了霍尼韦尔公司混合控制器的结构、特点及其在制浆过程 ,蒸煮 、筛选、漂白工序过程控制中与Exprion PKS系统平台的一体化应用,其与传统的的继电器安全保护系统相比具有可视、易诊断、易调试安全性高等特点,尤其HC900系统简单、灵活的特点非常适合在这种IO数量不多但又和过程系统有复杂关联的系统中应用,也非常适合某些需要几百个V/I信号转换的场合。本文图文并茂、论述详细,不仅为造纸制浆行业提供了经验,而且还给在其他领域中应用HC900用户提供了有益的借鉴。
作者:鞍钢炼铁总厂 翟锋文章题目:霍尼韦尔的Experion PKS在鞍钢高炉的应用 [点击查看]专家评语:文章通过鞍钢3200m3高炉应用霍尼韦尔的Experion PKS控制系统,较为全面的介绍了该系统的使用情况,系统配置及控制功能的应用。解决了现场工艺控制的各种技术难题。经济效益得到了明显提高。对霍尼韦尔的Experion PKS在高炉系统中的应用具有一定的借鉴意义。但文章对控制系统的理论叙述不够深入。
作者:兖矿国泰化工有限公司 李术标文章题目:网络冗余在Honeywell PKS系统中的应用 [点击查看]专家评语:本文介绍了PKS系统在山东兖矿国泰化工厂30万吨/年醋酸项目上的应用,重点介绍了操作站与控制器之间网络改造方案,及容错以太网(FTE)的结构优点。本文对DCS系统的网络改造有一定参考范围。本文论述清晰,层次分明,文笔流畅,是一篇优秀论文,被评为三等奖。
作者:中国石化销售有限公司华南分公司 陈秀丽文章题目:Experion PKS 在长距离成品油管道中的应用设计 [点击查看]专家评语:本文在长距离管线应用中对Experion PKS几个特色功能的应用作了较好的阐述,并在实际应用中获得了很好的效果。通过分布式系统结构(DSA)实现调度中心与21个场站实现全局数据库信息的调用,相比与传统方案,不仅组态简单,使用方便,同时大大降低控制器和通信负荷,保证了系统整体的可靠性。充分利用Experion PKS过程数据库和SCADA数据库合二为一的特点,通过各个场站之间数据相互访问的逻辑判断和操作,实现了全线自动启停操作。
优秀奖6名
作者:本钢氧气厂 王锋文章题目:霍尼韦尔PKS系统的正确使用及安全策略 [点击查看]
作者:中国化工信息中心 许正宇文章题目:UniSim-服务于企业整个生命周期的过程模拟软件 [点击查看]
作者:山东晨鸣纸业股份有限公司 桑建东文章题目:霍尼韦尔质量控制系统(QCS)在涂布卡纸上的应用 [点击查看]
作者:山东滨化集团东瑞化工有限责任公司 蒋巨兵 马浩文章题目:Honeywell EPKS C300 系统在滨化集团15万吨年 PVC装置上的应用 [点击查看]
作者:河南省焦作市中国铝业中州分公司 胡斌文章题目:PKS系统中实现电气设备的现场总线控制 [点击查看]
作者:南京金陵石化建安公司 殷得和文章题目:EXPERION PKS系统在260万吨蜡油加氢装置中的应用 [点击查看]
霍尼韦尔公司保留本次活动的最终解释权。