首页工业解决方案高技术解决方案解决方案产品服务联系我们新闻事件关于我们
能源与电力石油与天然气石化与炼油化工矿业、金属与冶金造纸、纸浆、印刷与铝箔、塑料、橡胶、无纺布生命科学
液化天然气
加工
油气生产
管线运输
罐区自动化整体解决方案概述
典型应用
重点客户
首页 > 工业解决方案 > 石油与天然气
 

向石油和天然气行业提供创新性的解决方案

霍尼韦尔提供更完美的产品和交付更完善的生命周期支持服务

通过技术集成管理多样化资产

无论客户的生产设施是否包含原有系统,还是新增设施拥有着不同的技术基础,霍尼韦尔生产管理解决方案可以提高客户的本地或远程生产运作的可行性。

保持到期资产更强劲、更长寿

霍尼韦尔提升运作及重大设备可靠性的技术,以及用于段塞抑制和分离器压力稳定性的超前控制技术,均可增强生产能力――从而为石油和天然气生产商创造更为巨大的利润。通过将生产和地面设施最优化操作的模型与客户日常目标结合,实现最优化生产。在闭合回路中采用超前控制技术实现指定的目标,其成效是:企业能够以更高的效率、更少的停机时间进行生产,即时响应来控制设定和重设分离器,防止生产效率下滑,将停机时间和生产中断保持在最低水平上。

更迅速地掘取第一桶油

霍尼韦尔30年的经验和经过实践证明的方法学,可以保证客户将概念构思转化为第一桶油,将第一桶油转化为收益流,保证客户的事业蓬勃发展,并且在成功道路上的每一步既安全又有效。

改善客户事业的技术和解决方案

霍尼韦尔可以提供更多的价值

集成管理:我们的应用程序以端到端的方式集成了客户企业的一切功能――连接一切操作信息源,收集并储存数据,生成易于访问、稳定可靠的信息。

文件管理:在一个平台上的情况随时会发生变化,企业必须能够立即发布重要的新数据。我们的解决方案可以远程访问文件,允许现场工作人员直接访问更新的信息。

实验室管理:需要实验室和提供质量数据的人员必须能够迅速地得到所需实验室和质量数据。我们的过程可以管理实验室操作,提高生产效率,同时可以降低成本。

培训和优化:我们的动态模拟系统首屈一指,可以提供企业过程的真实镜像和过程控制系统。我们的模拟系统可以帮助客户设计过程变更,保持最新的工厂模型,并且在过程发生变更时能够迅速进行再培训。使用模拟器在线培训操作人员,企业可以持续提升安全性和操作人员的工作效率,同时也可以保证更为迅速的生产启动。

感测:我们提供创新可靠的电子感测技术,可以用于重要参数的测量,如流体流量、气体组分、腐蚀状态、热量、视频/图形操作过程、非法闯入以及许多其他类型传统和不常见的情况。我们一直努力创新感测技术,可以获取更多的知识,提升客户的经营绩效。

我们的生产解决方案可以帮助客户最大化生产效率,降低运行成本并提升收益率,同时增强安全性并降低风险。使用我们的技术,客户可以:

  • 远程控制无人工作平台,最大化运行时间,降低成本,避免故障的产生,最小化非计划停机时间。
  • 无缝集成火警和燃气监控、紧急停机、过程控制、安全和信息系统。
  • 安排油井生产,满足当前需要,最小化非计划停机时间。
  • 自动执行并增强诸如密闭输送报告的过程。
  • 通过收集、校验、计算和发布精确的测试数据,自动化油井测试。
  • 通过油井及其他设施形式跟踪产品的数量和组成;能够调节并分配到油井的卸载产品;手动切断传输到其他应用程序的处理数据。
  • 实时在线检测水中油类百分比,以确定油品质量。
  • 最优化生产、存贮和卸载装置;FSO、FPSO、TLP。
  • 自动执行并监控海上作业。

通过液化天然气和天然气加工提升收益率

霍尼韦尔为客户最优化资产配置,满足合约要求,一旦出现市场机遇即加以利用,帮助客户:

  • 实现工厂全部过程的可靠、有效的控制和监控
  • 在经营过程中,最小化能源利用
  • 迅速获取在线油井以及原料组成变化的补偿
  • 通过超前过程控制提高生产效率和投资回收率
  • 通过超前控制最优化精馏产品构成,满足变动的市场条件
  • 简化操作人员培训和设计验证

选择霍尼韦尔作为海上运输的单一货源供应商

液化天然气运输船和原油邮轮上的霍尼韦尔船上系统通过专门设计来满足航运业方面苛刻的安全性及可靠性要求。此外,这些系统由霍尼韦尔全球海上支持资源予以支持,可以在需要时得到备件和技术服务。霍尼韦尔远程诊断服务通过卫星连接到货轮上,有效地减少响应和纠正的时间。

获取输送枢纽和输送管线的综合解决方案

霍尼韦尔综合系统可以自动化所有类型的输送枢纽:液化天然气输入和输出(液化),铁路运输和卡车装运。我们的输送管线解决方案包括数据仓库、现场仪器、压缩机/泵站控制、现场保安等等。所有的解决方案均可以提供最有利的效益,包括:

  • 最小化实地关注
  • v增强的安全保安系统
  • 精确的泄漏探测
  • 先进的设备最优化
  • 集成的天然气需求预测应用程序,自动指定、安排及监控合同状态
  • 停泊地、货船航线、海浪/大风/潮汐监控和气象信息应用程序
  • 实时安全访问公司运营数据,互联网安全访问客户报告
  • 设施管理

依靠霍尼韦尔

在石油和天然行业,我们经验的深度和广度举世无双,我们的资源遍布全球,我们对客户整体运营的支持经久不衰,我们全方位的服务让客户保持高效发展,霍尼韦尔可以交付客户需要的一切。

在变幻莫测的行业领域内保持领先地位

在当今石油和天然气行业领域内充满着机遇,而且您比以往任何时候需要更有效、可以最优化商业绩效的管理解决方案。霍尼韦尔了解石油和天然气行业领域内的方方面面,从储油层到精炼厂、从分离系统到石化厂。无论在行业领域内的任何层面上――油田、深水海上和陆上,从输送管线到输送枢纽站,或是全部天然气供应链沿线――始终会在现场发现在发挥作用的霍尼韦尔解决方案。

成套端到端管理应用程序 霍尼韦尔时刻准备与客户一道并肩工作,从概念性设计到第一桶产出等,向客户交付涵盖企业方方面面的应用程序,帮助客户简化通信、增强安全性、最小化风险、降低劳动力和停机时间成本、缩短客户获取原油流的时间。我们能够分析和建议正确的顺序和程序,从而保证客户更快地获得源源不断的赢利性现金流。

生产管理:较之任何的单独应用程序,我们成套解决方案能够为客户经营运作提供更高的效率、更强的能力、更透明的可视性,客户可以对经营运作获得更清晰的见解,在诸如储油层管理、生产、喷射等方面的问题上做出更加明智的决策。

安全管理:保证客户设备安全是至关重要的环节。我们成套应用程序可以让客户时刻监控设备,进行关停分析、监控泄漏、使用模拟器进行过程验证、设计验证和校验以及操作人员培训。

设施和保安管理:监控企业的火灾和燃气泄漏并能访问保安和监控系统是企业不可或缺的能力。我们的解决方案集成运行,可以提升客户设备的可用性、缩短停机时间、安全维护客户的设施、人员和环境。

维修管理:通过与计算机维修管理系统供应商的联合,我们可以提供维修解决方案的咨询、设计和实施服务,满足客户的具体需求。我们的生命周期管理程序可以管理物理和智力资产,为客户提供成本效益的可选项,从而让客户控制有关未来技术升级和革新方面的决策。

环境管理:霍尼韦尔环境管理应用程序与客户自动化和信息系统集成,在降低风险的同时确保符合规章要求。我们的应用程序与客户的系统集成,进而提供完善的数据获取和处理能力。这有助于客户设施空气排放标准和许可极限的实时监控、保持记录和报告的要求。

计划和计划安排:霍尼韦尔的应用程序将客户的计划转换成生产安排、建立最优化运营目标。客户可以将我们的解决方案与第三方指定系统和交易系统集成,有助于管理设施计划停机时间、维护油井和油田生产资料。

促进霍尼韦尔不断提高的动力:

  • 我们将客户的资源转化为绩效。8000多名技术人员集合我们共同的专家技术协力为全球范围内的客户服务。每一项霍尼韦尔工程的目标就是最大化客户的最终绩效。
  • 霍尼韦尔拥有一流的工程交付能力――98%的工程项目按预算按时间交付使用,并且拥有一流的安全记录。客户完全可以依靠霍尼韦尔进行管理、设计、安装和提供时刻进行的服务,确保快速生产启动和直接的投资回报。
  • 霍尼韦尔开放性系统方式确保多代霍尼韦尔技术可以兼容运行,第三方原有系统也可以升级并集成到霍尼韦尔解决方案中。
  • 霍尼韦尔“按效能支付”的合约方式确保霍尼韦尔重点集中在为客户提供驱动最终效益价值的解决方案。
与知识领导者结成伙伴关系

当服务、技术和商业智能结成统一战略整体时,可以产生最为宝贵的价值。霍尼韦尔Experion PKS过程知识系统将人员与过程、业务和资产管理有机地集成到一起。霍尼韦尔Experion系统采用离散系统结构(DSA)技术,允许多重系统作为单一系统运行――从而可以保证客户公司全范围内的知识共享。

无论您正在考虑升级、管理备件、还是准备更新系统,霍尼韦尔会让您有条不紊地选择升级的时间、投入组件的种类、投资的方式以及长期维持当前企业能力。

Log In
Search

  Advanced Search
板块导航